欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

换向机构-1(运动转换机构的治具要素)

  • 2022.04.21 20:22:51
  • 米思米
  • 7992

    在将原动体的力传递给从动体时,换向机构等机械构件可以消除机械设计中的排列和尺寸等限制。这是一种并非直接使用原动体输出的力或运动方向,而是改变其方向的机构。在此,我们将分2期栏目介绍具有代表性的换向机构。

(1)使用钟形曲柄的换向机构

 【图1】是用90度曲柄改变同一平面内2个连杆的运动方向的例子。

换向机构-1(运动转换机构的治具要素)

 在这里,钟形曲柄是一个连接部件,用于在同一平面内以一定角度连接2个连杆。图1中显示了将原动体 (2.) 的垂直往复运动转换为从动体 (3.) 的水平往复运动的示例。

 【图2】是汽车引擎部分所采用的换向机构(曲柄)。

换向机构-1(运动转换机构的治具要素)

=使用连杆和钟形曲柄的换向机构的设计注意事项=


 【图1】中,从原动体传来的力通过销(4.)传递到曲柄,围绕轴(5.)旋转,并通过销(6.)传递到从动体(3.)。因此,在设计中需要注意以下2点。
    a) 选择销径和销孔、轴径和轴孔的配合尺寸,以确保平稳运动

      b) 采取防磨损措施

      a) 的情况下,对应于3种运动状态的销径轴形状与对应孔的尺寸关系如下表所示。均为“间隙配合”。

运动状态

轴侧配合等级

孔侧配合等级

精密运动

g5 (g6)

H6 (H7)

常规运动

f6 (f7)

H6 (H7)

粗暴运动

d9

H8 (H9)

  配合尺寸的选择方法,将另行讲解。

  


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities